请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP141 问题: 更改 VOD 或 EMP 时,我们要求您检查旁路模式设置查询/方法的值。
-状态
→ 在示踪剂模式和电缆模式下、即使输入(VOD 400mV ~ 1200mV、-6dB ~ 9dB)发生变化、输出 VOD 值也不会改变。
→ 只有当“SN65DP141”的设置发生变化时,VOD 和 EMP 才会发生变化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.