Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410 您好!
我将使用论坛上提供的参考原理图并通过电子邮件为 TFP410设计 PCB。 数据表建议在所有 VDD 引脚和接地之间连接0.01uF 电容器、但原理图在 VDD 和接地之间连接了0.1uF 电容器。 这两者中、我应该使用什么值?
谢谢你。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.