This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:VDD 引脚和接地之间的电容器。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009354/tfp410-capacitors-between-vdd-pins-and-ground

器件型号:TFP410

您好!

我将使用论坛上提供的参考原理图并通过电子邮件为 TFP410设计 PCB。 数据表建议在所有 VDD 引脚和接地之间连接0.01uF 电容器、但原理图在 VDD 和接地之间连接了0.1uF 电容器。 这两者中、我应该使用什么值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    这两个值都可以正常工作。 不过、我建议只复制原理图。

    此致、

    I.K.