请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI84 尊敬的先生:
我使用的是带 NXP i.MX RT1176的 TI SN65DSI84桥接器、用于显示1920 x 720双 LVDS 面板。
首先、由于 RT1176 根据 "6.3建议运行条件"使用了两条数据线、我使用了高达500MHz 的 DSI HS 时钟。
当 我使用500MHz 作为 DSI HS 时钟时、除数12的 LVDS 时钟为41.67MHz。 帧频率约为50Hz。
由于 RT1176的 MIPI DSI 是 MIPI 标准版本1.1、RT1176的 MIPI-DSI 输出的频率可高于500MHz。
此时、当我使用600MHz 作为 RT1176的 DSI HS 时钟时、LVDS 时钟和数据通道已成功输出。
我想知道 、如果我使用600MHz 作为 DSI HS 时钟输入频率、DN65DSI84 是否能保证正常工作?
此致、
JunBeom Kim / EmbedCoreTech