This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI HS 时钟输入时钟高达600MHz -可能~!

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009315/sn65dsi84-dsi-hs-clock-input-clock-up-to-600mhz---possible

器件型号:SN65DSI84

尊敬的先生:

我使用的是带 NXP i.MX RT1176的 TI SN65DSI84桥接器、用于显示1920 x 720双 LVDS 面板。

首先、由于 RT1176  根据 "6.3建议运行条件"使用了两条数据线、我使用了高达500MHz 的 DSI HS 时钟。

当 我使用500MHz 作为 DSI HS 时钟时、除数12的 LVDS 时钟为41.67MHz。 帧频率约为50Hz。

由于 RT1176的 MIPI DSI 是 MIPI 标准版本1.1、RT1176的 MIPI-DSI 输出的频率可高于500MHz。

此时、当我使用600MHz 作为 RT1176的 DSI HS 时钟时、LVDS 时钟和数据通道已成功输出。

我想知道 、如果我使用600MHz 作为 DSI HS 时钟输入频率、DN65DSI84 是否能保证正常工作?

此致、

JunBeom Kim / EmbedCoreTech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JunBeom、您好!

    我们 不能保证数据表中列出的建议运行条件之外的任何内容。

    此致、

    I.K.