This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:通过调整 HEO VEO 阈值来降低锁定

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006099/ds110df410-make-loss-of-lock-tweaking-heo-veo-threshold

器件型号:DS110DF410

大家好、  

请就以下问题向我提供建议。

我使用 DS1100DF410连接到光学模块。

在系统测试期间、DS110DF410报告眼图张开不良、当我参考地址0x27和0x28时、

从而导致器件输出上出现过多误差。

看来,《气候变化和适应气候变化》和《气候变化和脆弱性评估》的适应工作可能没有得到良好的完成。

因此、为了解决此问题、我尝试将 HEO VDO 阈值从默认值0x44调整为0xCC

在地址0x6a 中、同时将地址0x3E 中的位7设置为"1"(默认值也为"1")

但是、尽管地址0x27和0x28中的 HEO VEO 较小、DS110DF410仍然显示锁定。

我怀疑 HEO VEO 阈值可能会被忽略。

问题1. 您能告诉我 DS110DF410是否确实在 VEO 或 HEO 中使 LOCK 失效  

    低于阈值?

问题2. 使用 HEO VDO 阈值时、您能告诉我正确的程序吗?

问题3. 您可以使用 EVM 证明上述过程吗?

问题4. 剂量 DS110DF410参考 HEO VEO 锁定过程、还是在建立锁定之后?

问题5. HEO 和 VEO 值为 6位、而 HEO VEO 阈值 为4位。

    VEO/HEO 和 阈值有何关联?

问题6. 当通过清除地址0x3E 中的位7来禁用 HEO/VEO 锁定监控时、的自动调整  

   CTEL 和 DFE 是否仍然有效?

Mita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我在这里建议手动强制 CTLE = 0x00 (最低升压设置。) 重定时器输入端很可能存在信号过度均衡、这会影响 EQ 自动自适应过程。 您可以使用下面的通道寄存器写入过程。 我相信这将解决您的问题。 请尝试并确认。

     

    寄存器

    注释

    0x31

    0x00

    设置 ADAPT 模式0

    0x2D

    0x88

    启用 EQ 覆盖

    0x03

    0x00

    设置 EQ = 00

    0x3A

    0x00

    设置 EQ = 00

    0x0A

    0x1C

    使 CDR 复位

    0x0A

    0x10

    释放 CDR 的复位功能

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodorig-San、

    感谢您的建议。

    但是,我想知道下面问题的答案。

    您能回答一下这些问题吗?

    问题1. 您能告诉我 DS110DF410是否确实在 VEO 或 HEO 中使 LOCK 失效  

        低于阈值?

    问题2. 使用 HEO VDO 阈值时、您能告诉我正确的程序吗?

    问题3. 您可以使用 EVM 证明上述过程吗?

    问题4. 剂量 DS110DF410参考 HEO VEO 锁定过程、还是在建立锁定之后?

    问题5. HEO 和 VEO 值为 6位、而 HEO VEO 阈值 为4位。

        VEO/HEO 和 阈值有何关联?

    问题6. 当通过清除地址0x3E 中的位7来禁用 HEO/VEO 锁定监控时、的自动调整  

       CTEL 和 DFE 是否仍然有效?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈 -圣

    您能给我提供任何更新吗?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在美国太平洋时间周五下班前为您的问题提供反馈。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo-San、

    感谢您的反馈。

    我期待着得到答案。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、请参阅下面的内容。

    1. 您能否告诉我、如果 VEO 或 HEO 低于阈值、DS110DF410是否会使 LOCK 失效?
      • 是的、VEO 和 HEO 值是 CDR 锁定的门控参数
    2. 使用 HEO VDO 阈值时、您能告诉我正确的程序吗?
      • 重定时器默认 HEO 和 VEO 锁定阈值是最佳和推荐设置
    3. 问题3. 您可以使用 EVM 证明上述过程吗?
      • 对于低输入插入损耗通道、手动设置 CTLE = 0x00的过程已经过 TI 的广泛测试。 此外、它还被多个客户用于当前正在生产的系统
    4. 剂量 DS110DF410参考 HEO VEO 锁定过程、还是在建立锁定之后?
      • 重定时器还具有后锁 HEO 和 VEO 阈值、以使其保持 CDR 锁定。
    5. HEO 和 VEO 值为 6位、而 HEO VEO 阈值 为4位。  VEO/HEO 和 阈值有何关联?  
      • 这些参数的计算是不同的。
      • 有关将十六进制值转换为单位值(UI 或毫伏)的说明、请参阅数据表寄存器映射
    6. 当通过清除地址0x3E 中的位7来禁用 HEO/VEO 锁定监控时、CTLE 和 DFE 的自动调整仍然有效或无效?
      • 正确、禁用 HEO VEO 锁定监视器不会禁用 Rx EQ 自动自适应

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    感谢您的回答。

    请看一下我的在线反馈波纹:  

    1. 您能否告诉我、如果 VEO 或 HEO 低于阈值、DS110DF410是否会使 LOCK 失效?
      • 是的、VEO 和 HEO 值是 CDR 锁定的门控参数

    =>谢谢。 我明白了。

    1. 使用 HEO VDO 阈值时、您能告诉我正确的程序吗?
      • 重定时器默认 HEO 和 VEO 锁定阈值是最佳和推荐设置

    =>可以更改阈值吗?

    1. 问题3. 您可以使用 EVM 证明上述过程吗?
      • 对于低输入插入损耗通道、手动设置 CTLE = 0x00的过程已经过 TI 的广泛测试。 此外、它还被多个客户用于当前正在生产的系统

    =>在保持自适应 CTLE 和 DFE 模式的同时、您能告诉我如何更改 HEO VEO 阈值吗?

    1. 剂量 DS110DF410参考 HEO VEO 锁定过程、还是在建立锁定之后?
      • 重定时器还具有后锁 HEO 和 VEO 阈值、以使其保持 CDR 锁定。

    =>后锁是否有其他 HEO VEO 阈值寄存器?

    1. HEO 和 VEO 值为 6位、而 HEO VEO 阈值 为4位。  VEO/HEO 和 阈值有何关联?  
      • 这些参数的计算是不同的。
      • 有关将十六进制值转换为单位值(UI 或毫伏)的说明、请参阅数据表寄存器映射

    =>谢谢。 我发现阈值需要乘以4。

    Mita

    1. 当通过清除地址0x3E 中的位7来禁用 HEO/VEO 锁定监控时、CTLE 和 DFE 的自动调整仍然有效或无效?
      • 正确、禁用 HEO VEO 锁定监视器不会禁用 Rx EQ 自动自适应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    =>可以更改阈值吗?  在保持自适应 CTLE 和 DFE 模式的同时、您能告诉我如何更改 HEO VEO 阈值吗?

    • 可以、HEO 和 VEO 锁定阈值可通过通道寄存器进行调节

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo-San、

    谢谢你。

    我明白了。

    Mita