请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:P82B715 您好的团队,
请查看随附的 I2C 电平转换器原理图。

在电路的其他部分的 I2C2_SDA 上添加了值10k 的上拉电阻。
每个 I2C 总线有4个从器件--(缓冲器前2个,缓冲器后2个)。
谢谢、
曼诺伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队,
请查看随附的 I2C 电平转换器原理图。

在电路的其他部分的 I2C2_SDA 上添加了值10k 的上拉电阻。
每个 I2C 总线有4个从器件--(缓冲器前2个,缓冲器后2个)。
谢谢、
曼诺伊
您好、Manoj、
下面是我的原理图审阅:
对于该器件、您可能需要查看在总线的每个部分添加上拉电阻。 数据表中的第9.2.2.2节 详细介绍了这种方法的优势以及如何计算电阻器。 这将有助于提高器件的性能。
最棒的
Chris