This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:原理图审阅

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007434/p82b715-schematic-review

器件型号:P82B715

您好的团队,  

请查看随附的 I2C 电平转换器原理图。

在电路的其他部分的 I2C2_SDA 上添加了值10k 的上拉电阻。  

每个 I2C 总线有4个从器件--(缓冲器前2个,缓冲器后2个)。

谢谢、

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    下面是我的原理图审阅:

    • 原理图上的引脚分配与数据表上的引脚分配相匹配:正确
    • 包含去耦电容器且值很高: 正确
    • SDA/SCL 网名称与 SDA/SCL 引脚匹配: 正确
    • 电源电压与建议的工作条件匹配: 不正确
      • 可以在3.3V 下运行此器件、但这不是最佳选择。 这是建议在4.5V 电压下运行的器件。
      • 使用3.3V 时、您很可能会看到下降时间增加。 这对于时序关键型应用而言可能是一个问题
      • 请记住、数据表中的一些特性没有针对3.3V 进行特性描述、因此我们无法保证数据表中的任何这些值。
    • 确保计算您的最小和最大上拉电阻。

    对于该器件、您可能需要查看在总线的每个部分添加上拉电阻。 数据表中的第9.2.2.2节 详细介绍了这种方法的优势以及如何计算电阻器。 这将有助于提高器件的性能。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Chris。