请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9406 你(们)好
我发现当 数据从 B 到 A, 。时、SDA_B 和 SCL_B 的上升沿不会单调下降。图1和2中也会出现毛刺脉冲
当 数据从 A 到 B 时、我只在 SDA_A 和 SCL_A 的上升上发现过冲。图3
从 I2C 总线断开 SDA_A 和 SCL_A 后、干扰消失。
我的问题是如何消除 TCA9406的干扰
谢谢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.