This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:上升沿波形异常

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006828/tca9406-rising-edge-waveform-abnormal

器件型号:TCA9406

你(们)好

发现当 数据从 B 到 A, 。时、SDA_B 和 SCL_B 的上升沿不会单调下降。图1和2中也会出现毛刺脉冲  

当  数据从 A 到 B 时、我只在 SDA_A 和 SCL_A 的上升上发现过冲。图3

从 I2C 总线断开 SDA_A 和 SCL_A 后、干扰消失。

我的问题是如何消除 TCA9406的干扰

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    您是否有我可以看到的 I2C 方框图? 这看起来可能是由于总线上的另一个 I2C 上升时间加速器或器件连接到另一个导通 FET 架构器件(电平转换器/I2C 开关/MUX)所致

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby:í a

    这是我们的方框图,但我们购买了服务器、不知道 原理图电路。

    如果您对我减少或消除干扰有一定的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    您能否将两侧的上拉电阻器更改为20k 左右? 该器件本身具有上升时间加速器(RTA)、可帮助上升沿、具有2k 上拉电阻器可能会更快地触发区域贸易协定、并可能会损害此处的信号完整性。  

    完成此操作后、请再次显示波形、以便我们验证上拉电阻是否与问题相关。 我们可能还需要在总线上添加一些电容、以便稍微降低上升沿的速度。  

    -Bobby