This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:刷写到器件时出错

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006449/tps25750evm-error-flashing-to-device

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

使用 TPS25750 Application Customization Tool、当我从当前配置闪存到 TPS25750EVM 板时、会显示"Flash to device 时出错。 尝试对 EVM 进行电源循环并重新连接硬件、然后再刷新。"。

当我在大约两天前第一次使用 TPS25750EVM 板时、闪烁过程停留在0%大约5分钟、然后我停止尝试。 昨天我没有改变就再次进行了、只是成功地刷新了。

不过、今天会出现另一个问题、

我还可以在 应用程序自定义工具的底部找到端口和波特率选项、我如何选择它们?

端口:

波特率:

 请帮帮我。

感谢您的支持和时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您看到的两个对话框已添加、用于解决自动 USB 串行端口检测例程无法正常工作的实例。  

    它们仅在极少数机器上是必需的。

    如果您再次看到编程失败、则可能需要选择另一个串行端口并查看其是否连接到您的机器上。  您应该会在屏幕底部看到一些文本、指出已准备好进行编程。  如果该文本存在、则一切都应该正常。

    您永远不必从建议的值更改波特率。