Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750EVM 主题中讨论的其他器件:TPS25750、
使用 TPS25750 Application Customization Tool、当我从当前配置闪存到 TPS25750EVM 板时、会显示"Flash to device 时出错。 尝试对 EVM 进行电源循环并重新连接硬件、然后再刷新。"。
当我在大约两天前第一次使用 TPS25750EVM 板时、闪烁过程停留在0%大约5分钟、然后我停止尝试。 昨天我没有改变就再次进行了、只是成功地刷新了。
不过、今天会出现另一个问题、
我还可以在 应用程序自定义工具的底部找到端口和波特率选项、我如何选择它们?
端口:

波特率:

请帮帮我。
感谢您的支持和时间!