This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:2396*1094*60fps 时的图形

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006169/ds90ub947-q1-pattern-for-2396-1094-60fps

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

你(们)好

947图形是否可以 通过内部时钟支持此分辨率2396*1094*60fps? PCK 约为160MHz。

查看947的文档、它支持800MHz OSC、如何选择 M/N 来生成此分辨率?

客户尝试使用 M=2 N=10、但无法正常工作。  

此外、使用 ALP 工具、无法选择 M/N、最大 PCLK 为100MHz。 我们没有连接947、M/N 调整是否需要它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    是的、947应该能够使用内部时钟支持这个分辨率、虽然在使用内部振荡器时频率不能被很好的控制。 M = 2、N = 10也应该起作用、但您可能需要在947中强制使用双链路模式才能使其工作。  

    您显示的 ALP GUI 看起来过时、这就是您看不到 M/N 值的原因。 请从 ALP 产品页面下载并安装最新的配置文件更新程序工具、以获取最新版本。  

    此致、

    Casey