请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
你(们)好
947图形是否可以 通过内部时钟支持此分辨率2396*1094*60fps? PCK 约为160MHz。
查看947的文档、它支持800MHz OSC、如何选择 M/N 来生成此分辨率?
客户尝试使用 M=2 N=10、但无法正常工作。
此外、使用 ALP 工具、无法选择 M/N、最大 PCLK 为100MHz。 我们没有连接947、M/N 调整是否需要它?
谢谢你