您好!
我们的客户使用视频多路复用器 SN75DP126SSRHUR 将 DP++分配给 DVI-I 完成此操作后、我们在148.3MHz 的时钟频率下面临辐射 EMC 问题。 我们发现了几个对这些 TMDS 信号有影响的配置参数、其中一个参数是 VSADJ、根据数据表、该参数建议电阻值为4.7k Ω±1k Ω、请参阅下文。 但是、我们看到 进一步增加到10kohm 会进一步降低信号振幅、是否可以使用4.7kohm±1kohm 以外的电阻器值?
HDMI/DVI 接收器差分电压摆幅控制。 将该引脚连接到 GND 的外部电阻器决定了输出电压摆幅。 kΩ 使用4.7k Ω 的电阻值来提供1000mV 的典型摆幅。 4.7 kΩ±1 kΩ 的 VSadj 电阻器值以大约2 VSadj 56mV/100 Ω 的近线性函数控制输出电压摆幅。
此外、我们还看到、通过拉高 SDA_CTL/PRE 来启用预加重会影响信号强度。 我们是否可以配置任何其他参数来改善 EMC 辐射问题?
我们的客户在 TMDS 输出信号上有共模扼流圈、是建议使用共模扼流圈、还是您有其他更好的建议来改善辐射发射?
提前感谢。
BR
Jörgen Eriksson