This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:TMDS 时钟 EMC 问题

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135983/sn75dp126-tmds-clock-emc-issue

器件型号:SN75DP126

您好!

我们的客户使用视频多路复用器 SN75DP126SSRHUR 将 DP++分配给 DVI-I 完成此操作后、我们在148.3MHz 的时钟频率下面临辐射 EMC 问题。 我们发现了几个对这些 TMDS 信号有影响的配置参数、其中一个参数是 VSADJ、根据数据表、该参数建议电阻值为4.7k Ω±1k Ω、请参阅下文。 但是、我们看到 进一步增加到10kohm 会进一步降低信号振幅、是否可以使用4.7kohm±1kohm 以外的电阻器值?

HDMI/DVI 接收器差分电压摆幅控制。 将该引脚连接到 GND 的外部电阻器决定了输出电压摆幅。 kΩ 使用4.7k Ω 的电阻值来提供1000mV 的典型摆幅。 4.7 kΩ±1 kΩ 的 VSadj 电阻器值以大约2 VSadj 56mV/100 Ω 的近线性函数控制输出电压摆幅。

此外、我们还看到、通过拉高 SDA_CTL/PRE 来启用预加重会影响信号强度。 我们是否可以配置任何其他参数来改善 EMC 辐射问题?

我们的客户在 TMDS 输出信号上有共模扼流圈、是建议使用共模扼流圈、还是您有其他更好的建议来改善辐射发射?  

提前感谢。

BR

Jörgen Eriksson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jorgen

    请参阅数据表中的此表、Vsadj 的额定值仅在3.7k 和5.7k Ω 之间、我们无法保证 DP126在10k Ω 时运行。  

    将共模扼流圈放置在 TMDS 输出上是正确的方法、但需要选择正确的扼流圈来衰减148.3MHz 频率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David、我们选择了5.7k Ω 或5.6k Ω。

    我们是否可以更改任何其他配置参数以改善时钟频率上的 EMC 辐射发射? 我尝试过不同的共模扼流圈、但变化很小或没有变化。

    提前感谢。

    BR

    Jörgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen

    使用5.7 Ω 或5.6 Ω VSADJ 将降低输出信号振幅、这 将有助于 减少发射。 您还可以在 DP126之外进行操作、通过接地或屏蔽您的设计来减少发射。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设法减少了148MHz 时钟、但其谐波仍然过高、 您是否有任何在 TMDS 接口上具有共模扼流圈/滤波器并通过 EMC 测试 A 类的参考设计? 本产品具有 接地的金属外壳、辐射似乎来自电缆。

    例如 、HDMI_EN#、 DVI 1.0 TMDS 输出有什么作用?

    BR

    Jörgen μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jörgen μ A  

    HDMI_EN# 支持在 DP-HDMI 适配器 ID 处于低电平时通过 DDC 地址80h/81h 访问(输出符合 HDMI1.4b 标准)。  

    您是否尝试过其他电缆以查看 EMI 结果是否有所改善? 某些电缆比其他电缆具有更好的屏蔽效果。

    您是否还可以尝试禁用 DP126以获得 EMI 基线?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们尝试了不同的电缆、并看到集成铁氧体的电缆有所改进。 但是、我们仍然超出谐波的规格、如果没有 SN75DP126、则无法旁路和测试。  您是否有适用于 SN75DP126的评估板、该评估板具有 USB-C 输入和 DVI 输出、我们可以使用这些评估板进行测试? Clk 输出看起来很奇怪、不是方形的、您是否在我们可以查看的 TMDS_out0-4/clk 参考设计上有任何建议的共模扼流圈/匹配? 我还想了解应如何连接 AGND 和 GND 以 满足 EMC 要求?

    提前感谢。

    BR

    Jörgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jörgen μ A

    我只有 DP126EVM 设计、它在输入侧具有 DP 连接器、在输出侧具有 HDMI 连接器。 如果您有兴趣、我可以通过私人 e2e 消息向您发送板级配置文件。  

    您可以查看 Murata HDMI 共模扼流圈、这里是其 CMC 产品线 https://www.murata.com/~/media/webrenewal/products/emc/emifil/cmcc/pdf/hdmi14b.ashx 的链接

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、非常感谢 DP126EVM 设计、请向我发送文件。

    BR/ Jörgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jörgen

    您能否接受我的友谊请求、以便我可以通过 e2e 私人消息向您发送板级配置文件?

    谢谢

    David