请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998324/tps65988-tps65988
器件型号:TPS65988你(们)好
我尝试通过 HSM 为 S20手机充电、HSM 包含 PD 组件 TPS69588、问题是充电电流为1A 低电流、而不是2.5A
我设置了0x32寄存器2.8A 和5V 。您认为这是什么原因
谢谢
Shlomo