This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988

Guru**** 2542100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998324/tps65988-tps65988

器件型号:TPS65988

你(们)好

我尝试通过 HSM 为 S20手机充电、HSM 包含 PD 组件 TPS69588、问题是充电电流为1A 低电流、而不是2.5A

我设置了0x32寄存器2.8A 和5V 。您认为这是什么原因

谢谢

Shlomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问 HSM 是什么意思?  我建议您检查 PD 跟踪并确认电话是否选择了正确的 PDO。  

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的系统包括 PD 和闪存以及 MSP 控制器
    闪存通过 I2C 连接到 PD、通过 SPI 连接到 PD
    我称之为整个系统 HSM
    系统从充电器接收电源并将其提供给电话
    拆下充电器时、HSM 从手机接收电压
    在转换期间接收来自 VCONN 的电压、以便在每个级馈送系统
    我在手机中有一个应用程序、它通过 USB 线路连接到 HSM 中的 FTDI
    我得到并希望得到支持的现象是
    一旦我断开充电器、手机和 FTDI 之间的连接就会断开、只有在有充电器时、才会首次打开手机
    端口已初始化 UFP
    谢谢
    Shlomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的系统包括 PD 和闪存以及 MSP 控制器
    闪存通过 I2C 连接到 PD、通过 SPI 连接到 PD
    我称之为整个系统 HSM
    系统从充电器接收电源并将其提供给电话
    拆下充电器时、HSM 从手机接收电压
    在转换期间接收来自 VCONN 的电压、以便在每个级馈送系统
    我在手机中有一个应用程序、它通过 USB 线路连接到 HSM 中的 FTDI
    我得到并希望得到支持的现象是
    一旦我断开充电器、手机和 FTDI 之间的连接就会断开、只有在有充电器时、才会首次打开手机
    端口已初始化 UFP
    谢谢
    Shlomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PD 控制器是否在 PD 布线中通告2.8A 电流? 如果否、请在调试模式中检查0x32。  

    谢谢

    普拉吉斯