Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, DS90UB926QSEVB, ALP
主题中讨论的其他器件:DS90UB929-Q1EVM、 ALP
您好!
我计划使用 DS90UB929-Q1EVM 和 DS90UB926QSEVB 相应地将 HDMI 转换为串行数据、并将串行数据转换为 RGB24数据、
在串行器和解串器之间、我们计划使用单向光链路传输数据、因此反向通道通信将不起作用。
即使我通过设置 FORCE_LINK_RDY 位(寄存器0x5C、DS90UB929中的值0x42)来禁用串行器上的反向通道通信、926板上仍然存在锁定问题
我还会禁用926解串器上的反向通道通信(寄存器0x01、值0x00)。
串行器和解串器之间具有电气链路、因此可以正常工作。 当我用光链路替换电气链路时、它不起作用、
我已经检查了眼图结果、并且在电气链路和光纤链路之间具有类似的结果。
您是否对该锁定问题的根源有任何了解?
感谢您的参与
此致