This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:DS90UB926QSEVB -光链路锁定问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, DS90UB926QSEVB, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002073/ds90ub926qsevb-ds90ub926qsevb---lock-problem-with-optical-link

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:DS90UB929-Q1EVMALP

您好!

我计划使用 DS90UB929-Q1EVM 和 DS90UB926QSEVB 相应地将 HDMI 转换为串行数据、并将串行数据转换为 RGB24数据、

在串行器和解串器之间、我们计划使用单向光链路传输数据、因此反向通道通信将不起作用。

即使我通过设置 FORCE_LINK_RDY 位(寄存器0x5C、DS90UB929中的值0x42)来禁用串行器上的反向通道通信、926板上仍然存在锁定问题

我还会禁用926解串器上的反向通道通信(寄存器0x01、值0x00)。

串行器和解串器之间具有电气链路、因此可以正常工作。 当我用光链路替换电气链路时、它不起作用、

我已经检查了眼图结果、并且在电气链路和光纤链路之间具有类似的结果。

您是否对该锁定问题的根源有任何了解?

感谢您的参与

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的意思是光链路? 如何将 FPD-Link 信号转换为光学信号?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我要将 FPD-LINK 信号转换为单向光链路。 由于光链路的单向限制、我尝试在不进行反向通道通信的情况下使用 FPD-LINK 信号。

    为了禁止此反向通道通信、我将 FORCE_LINK_RDY 位置位到 DS90UB929串行器件中、并将 BC_ENABLE 位置位到 DS90UB926解串器器件中。

    遗憾的是、即使串行器器件通过光纤链路发送 FPD-LINK 信号、我也无法锁定解串器器件。

    如果我用电气链路替换光纤链路、它工作正常。

    是否有任何其他位可配置到解串器器件中以实现无反向通道通信的 FPD-Link 传输?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    这些器件不能在这种系统中工作、因此可能有许多问题。 我怀疑这是926光纤链路输出端的信号质量问题。 您能否捕获此信号的眼图?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我对信号传输质量也有同样的想法。

    我已经使用两种链路(电气链路和光纤链路)进行了眼图测量。

    我对两个链路都有类似的眼图、但它适用于电气链路、不适用于光纤链路。

    以下是两个链路@ 4Gbps 的眼图测量:

     -光纤链路眼图模式@ 4Gbps:(FPD-LINK 传输不工作)

    -电链路眼图@ 4Gbps:(FPD-LINK 传输工作正常)

    光链路上的抖动稍多、但两种眼图@ 4Gpbs 都是相似的。

    这种锁定问题是由眼图测试造成的还是由单向方式造成的?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mickael、

    您的眼图看起来不错、926锁定状态不取决于反向通道信号。 您在哪里检查锁定状态?

    另一个问题可能是926的反向通道导致 FPD-LINK 线路上的噪声和反射。 您可以通过生成将926连接到光学适配器的眼图并使用高阻抗探针捕获眼图来检查这一点。

    此致、

    Michael W.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以尝试禁用926上的反向通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我一直尝试通过将 BC_ENABLE 位重置到 DS90UB926解串器器件来禁用926上的反向通道、但没有成功。

    我将使用 DS90UB929和 DS90UB926评估板进行测试。

    我可以让 DS90UB929评估板在不进行反向通道通信的情况下发送 FPD-Link III 信号。

    -使用电气链路(眼图性能如下所示)连接两个评估板时,926评估板上的导通 LED 和锁定 LED 亮起->工作正常。

    -使用光链路(眼图性能如下所示)连接两个评估板时,926评估板上的导通 LED 指示灯亮起,但锁定 LED 指示灯熄灭->不起作用

    这就是为什么我想知道926器件上是否使用反向通道进行锁定操作的原因。

    是否有另一个寄存器(我只在寄存器#01上复位 BC_ENABLE 位)可进行修改以禁用926器件上的反向通道?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    该寄存器应禁用反向通道。 您能否尝试 使用926连接到光学适配器并使用高阻抗探针捕获眼图?

    如果我知道您使用的是电气到光学器件、您能给我发送器件型号吗?  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我无法发送器件型号参考、因为它是定制设计。 但对于我们的器件、我们可以使用光链路或使用电气链路(通过配置电气环回)进行工作。

    下面是我们使用电气环回的测试的方框图:

    ->您可以注意到,通过和锁定 LED 指示灯在此配置下亮起:它工作正常。

    这是使用光环回的相同方框图

    ->您可以注意到导通指示灯亮起,但锁定指示灯在此配置下熄灭:不起作用。

    以下是两种配置的眼图:  

    我希望它能帮助您了解它为什么不能与光环配合使用。

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    感谢您的系统设置。 您的所有眼图都仅使用 BERT、而不是926和929、对吧?

    您能否使用929、926和您的光学系统来捕捉眼图?

    您还可以 在进行此测试时读取 HDMI 频率寄存器吗?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没错、我在没有929和926评估板的情况下进行了眼图测量。

    您能解释一下我如何使用929和926器件执行眼图模式,因为在929侧,输入是 HDMI 端口,在926侧,输出是 RGB24端口?

    您是否在系统设置中有用于执行此测量的方框图?

    感谢您的参与

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mickael、

    您可以使用926的 CMLOUT 生成眼图、也可以使用926在交流电容器上的高阻抗探针。  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可以将926的 CML_OUT 信号连接到眼图设备。

    但是,您能否精确地确定,在929上,我应该将 BERT 设备发送的 PRBS 信号连接到哪里?

    感谢您的参与

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "但是,您能否精确地确定,在929上,我应该将 BERT 设备发送的 PRBS 信号连接到哪里?"  

    我不知道你在这里是什么意思。 不应使用外部 BERT 信号测试926和929。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    抱歉、我不习惯使用这种产品(串行器和解串器器件)。

    您是否意味着我应该使用内部图形发生器来配置串行器器件,如929数据表中所述?

    如果是,我应该选择哪种模式来测试我们的光学设备?

    当然、我可以使用 ALP 软件界面来监控图形生成。

    感谢您的参与。

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mickael、

    您可以使用929的图形发生器发送测试图形。 为此、您应将计时源更改为"内部"、然后选中"色条"和"启用发生器"。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    好的、感谢您提供的信息。 我将在下周初尝试进行这种眼图测量、并随时向您通报情况。

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经尝试进行眼图测量、但我们的眼图 DIP 设备需要同步时钟输入信号。

    我在929串行器数据表和926解串器数据表中没有找到专门用于生成任何同步时钟信号以监控眼图显示设备的引脚。

    如何向我们的眼图显示设备发送同步输入时钟信号 ?

    例如、我尝试仅将929和926直接连接在一起。

    我已在您执行命令后配置929 (内部源、色条和启用发生器)。

    我已通过启用 CML 输出(寄存器0x56、值0x00)配置926。

    我还尝试将 PCLK 信号用作同步时钟、但它不起作用(我对使用 PCLK 信号进行同步并不自信、但它仅供参考)。

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    在这里无法生成同步时钟信号、 因此、我们建议使用示波器设备进行此分析、以便仅使用被测信号进行眼图测量、这是通常用于此类系统分析的高速示波器设备的常见功能  

    此致、

    Casey   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    遗憾的是、我没有高速示波器来进行此测量。

    我只有用于眼图测量的 TDR 设备。

    除了这项测试外,是否还有其他可能分析锁为什么使用电气链路而不使用光纤链路?

    可能存在存储在929和/或926器件内部寄存器中的一些信息、这些信息有助于识别问题。 您是否有任何有关内部寄存器信息的信息可以帮助您了解问题的根源?

    提醒一下、我已经通过将 FORCE_LINK_RDY 位置位到 DS90UB929串行器件中并将 BC_ENABLE 位置位到 DS90UB926解串器件中、配置了929和926器件、但没有反向通道通信。

    感谢您的参与

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    我们很难在这个问题上为您提供任何进一步的步骤、而不能看到在这个拓扑中、哪个信号实际上在进入 DES。 由于光学收发器本质上是一个黑盒-我们不知道它对 SER/DES 和 FPD-Link 之间的信号所做的任何操作在 TI 方面被描述为封闭系统、 这意味着我们在中间没有活动器件的情况下对链路进行所有验证。 我可以告诉大家、其他公司已经成功地实现了您在这里要实现的拓扑、但我们在 TI 方面还不知道光学模块配置的详细信息、因为我们只拥有 FPD-Link 器件部分。 我强烈建议购买适当的设备来评估光学模块之后的高速信号、以便进一步进行调试  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的回答。 如果其他公司成功地使用了带有无线或光纤链路的929和926器件、这是令人欣慰的。

    老实说、我担心需要进行物理电气接触。

    您能否确认锁定故障仅是由于信号质量而不需要电气和/或物理链路?

    如果是、我将尝试优化均衡器和去加重配置。

    此致

    Mickael Chevallot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    您可以通过 FPD-Link 线路上的交流电容来判断是否需要物理电气接触。 当926的 PLL 能够锁定到 FPD-Link 信号并正确解码 FPD-Link 时、我只能确认 LOCK 状态将显示为 LOCKED。 如果926获得的信号是正确的图形、频率、信号高度、抖动、+和-之间的偏差、低噪声、926将锁定在信号上。 您可以尝试这样做、但从高速示波器查看信号可能会更容易。  

    此致、

    Michael W.