Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83869HM, DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869HM、 DP83869EVM、 DP83869
大家好、
我一直在与 Ixia Novus One 一起进行测试、以便通过1Gbps 以太网铜缆进行通信。 我 在启用自动协商的反向回送模式下运行 DP83867E PHY、在该模式下 PHY 自动配置为主设备。
我在发出随机数据包或四路高斯测试时丢弃数据包、即使在60%的利用率下也是如此。 稳定大小的数据包不会导致下降、直至达到更高的百分比(100%利用率64字节数据包下降.005%)。
在 PHY 和 流量发生 器之间实施以太网交换机可显著提高性能。 将 PHY 手动配置为从设备而不是主设备可略微提高性能。
我在 使用 DP83867E 的自定义平台的多次迭代、 使用 DP83869HM 的自定义平台的多次迭代以及 DP83869EVM 开发板上都看到了此问题。
我 使用 Marvell 88E1111 PHY 尝试了相同的测试、四路高斯以95%的利用率通过测试、没有下降。
提前感谢、
乔治