This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:无法满足1Gbps (以及低得多)要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004820/dp83867e-failing-to-meet-1gbps-and-much-lower

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869EVMDP83869

大家好、

我一直在与 Ixia Novus One 一起进行测试、以便通过1Gbps 以太网铜缆进行通信。 我 在启用自动协商的反向回送模式下运行 DP83867E PHY、在该模式下 PHY 自动配置为主设备。

  我在发出随机数据包或四路高斯测试时丢弃数据包、即使在60%的利用率下也是如此。 稳定大小的数据包不会导致下降、直至达到更高的百分比(100%利用率64字节数据包下降.005%)。

在 PHY 和 流量发生 器之间实施以太网交换机可显著提高性能。  将 PHY 手动配置为从设备而不是主设备可略微提高性能。

我在 使用  DP83867E 的自定义平台的多次迭代、 使用 DP83869HM 的自定义平台的多次迭代以及   DP83869EVM 开发板上都看到了此问题。

我 使用 Marvell 88E1111 PHY 尝试了相同的测试、四路高斯以95%的利用率通过测试、没有下降。

提前感谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您是否能够分享此测试使用的电缆长度?

    此外、如果两个867's 或两个869's 相互连接、是否会发生相同类型的数据包错误? 或者、这些误差是否仅在 Ixia 连接到这些器件时出现?

    感谢您的参与!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lysny、

    我们一直在使用10英尺 Cat5e 电缆进行测试、也看到了 Cat6电缆的问题。

    您的意思是两个彼此相连? 背靠背? 我们有一个平台、在该平台中、数据在同一型号的多个 PHY 之间传递、但电路板上还有其他组件 处理流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是的、我是指一个867是主机、另一个867是客户端。 或与869类似。

    您能否提供一个方框图、其中包含数据通过的 PHY 数量以及该路径上的其他重要组件?

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lysny、

    我们目前没有严格的 PHY-PHY 配置、我们也不能。 我的平台具有 FPGA 阻止直接 PHY-PHY 连接的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您是否能够通过铜缆检查两个867的连接?

    此外、传输64字节数据包时的数据包间隙是多少? 如果使用严格的 IPG、请尝试将寄存器0x53编程为0x2054?

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    请参阅随附的图纸。 它显示了我们能够深入到平台中的程度。

    我们使用的标准 IPG GAP 为12 (查看该寄存器、我相信我们可以保留该默认值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    请尝试建议的寄存器配置、并告诉我您的结果!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    结果好得多! 但仍未完全修复。

    更改寄存器之前 TI 平台的结果:

    试用版# Util % 数据包类型 帧增量 损耗%
    1 100 64字节 19167. 0.002
    2. 100 96字节 3230762 0.775
    3. 95 随机(64-1518字节) 662088 0.754
    4. 95 四路高斯(64-1518字节) 707451 0.785

      寄存器更改后的结果 TI 平台:

    试用版# Util % 数据包类型 帧增量 损耗%
    1 100 64字节 0 0
    6. 100 96字节 0 0
    7. 95 随机(64-1518字节) 1000 0.001.
    8. 95 四路高斯(64-1518字节) 1150 0.001.

    TI 平台上的最高利用率未下降:

    试用版# Util % 数据包类型 帧增量 损耗%
    9. 56. 随机(64-1518字节) 0 0
    10. 51. 四路高斯(64-1518字节) 0 0

    请注意:测试了52%至56%的四路高斯分布、导致1个数据包的丢弃。 较高的速率=较高的下降百分比。

    与 Marvell 88E1111相比

    试用版# Util % 数据包类型 帧增量 损耗%
    11. 95 四路高斯(64-1518字节) 0 0

    所幸的是、我们正在变得越来越近。 我现在的问题如下:

    1.您对此寄存器有什么更深入的了解吗? 寄存器描述只考虑2个值(0x4和0x5)。 其他所有值如何? 我可能会尝试复制一些设置为0x3的测试。

    2.对于不同的数据包测试,您还有其他建议吗?

    提前感谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    很高兴看到改进! 寄存器0x53不在数据表中、您可以查看表53、即寄存器0x32。 我将在明天向您提供更多的注册详细信息和一些进一步的建议!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    为了澄清这一点、我一直在查看这两个分别用于丢弃数据包的平台的数据表:

    DP83867E -与上述测试相对应的 PHY (结果要好得多、但我仍然想减少最后一位下降)。 此数据表提供了寄存器0x0053的信息(以及为了提高性能而更改的内容)。

    DP83869HM - PHY、位于另一个平台上、面临这一大型丢包问题。 我在这里看不到 DP83867E PHY 中的寄存器0x0053或类似0x0053的寄存器。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    运行出现错误的测试之一后、您能否检查寄存器0x13和0x15? 需要在寄存器0x12[2]中启用中断、0x13和0x15将报告任何错误。 您还可以读取寄存器0x32吗? 查看这些信息将有助于找到问题发生的位置。

    寄存器0x53调整在千兆接收时重新同步所需的空闲周期。

    另一项建议是将综合投资小组增加到13个。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    以下 是在运行测试之前/期间/之后读取寄存器的结果、结果导致~1000个丢包。 这是使用寄存器0x0053中的值"2054":

    寄存器 测试前 在测试期间 测试后
    0x13 16'h1C42 16'h0104 (首次)。  位2偶尔会变为高电平 16'h0504
    0x15 16'h0000 16'h0000 16'h0000
    0x32 16'h0054. 16'h0054. 16'h0054.

    运行第二个测试以获取"测试后"列中的值、因为其中一些值是自清零的。 我认为第10位(链路状态变化)可能只是标记测试的开始/结束、因为测试期间测试不会达到"1"。

    请注意、我已经看到性能稍有提高、将值从"2054"更改为"2053"。 我看到性能更差、令人惊讶地将其更改为"2055"甚至"2052"。

    我怀疑所使用的 Ixia 流量发生器偶尔会以低于12 IPG 的速度发送。   Ixia 上 IPG 设为10时、性能明显下降。 您是否知道会告诉我们 IPG 是否曾低于12的任何 PHY 寄存器?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    好的、看起来在 xgmii 侧发生过流/下溢。 我认为需要清除寄存器0x32[2]、以便寄存器0x15显示错误计数值。 您是否能够尝试该调整并查看寄存器0x15是否显示任何更改?

    此外、我相信如果您检查寄存器0x43[bit4]、如果检测到的 IPG 与编程的 IPG 不同、该位应变为高电平。 我必须仔细检查、但情况确实如此。

    您是否能够将 Ixia 上的 IPG 增加到13?

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来寄存器32位2是 RO 并且"写操作被忽略"、尽管我一直在尝试。

    下面是两个测试的比较(注意:在两个测试之间重新接通电源):

    Util % 数据包类型 帧发送 帧 Rx 帧增量 损耗% IPG 持续时间 寄存器0x15 寄存器0x43
    95 四路高斯(64-1518字节) 90、137、641 90 136 370 1、271 0.001. 12. 10:00 0x0000 0x07A0
    95 四路高斯(64-1518字节) 90、137、641 90、137、641 0 0.000 13. 10:00 0x0000 0x07A0

    但我想看不到 Ixia 设为12时的跌落

    提前感谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    867和869之间的位似乎不同。 我很高兴将 IPG 设置为13能够显示无帧丢失。 我将研究我们可以调整的其他寄存器、以便将 IPG 保持在12、明天回来!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    我刚刚在其中一些寄存器的.TCL 读取脚本中发现错误。 修改并运行丢弃的数据包测试后、我会收到以下值:

    寄存器 以前 之后
    0x13 1C42. 0000
    0x15 0000 0000
    0x32 00D3 00D3
    0x43 07A0 07A0

    很抱歉造成混淆。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您是否能够使用 DP83869EVM 运行此测试?

    您能否提供电缆长度和类别?

    此外、如果您能够提供 DP83867定制板的原理图、我可以查看。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    在前面的测试中、我们一直使用100m CAT5e 电缆。

    我们已切换到标准10英尺电缆、 DP83867E 和寄存器0x0053设置为2053和2054。 电缆长度对性能没有明显的影响。

    以及 使用 DP83869EVM 进行的一些测试:

    Util % 数据包类型 帧增量 损耗% IPG
    95 四路高斯(64-1518字节) 1、688、954 1.874 12.
    95 四路高斯(64-1518字节) 2249 0.002 13.

    应该注意的是、我们已将时钟连接到板载25MHz CMOS 振荡器。

    我将返回原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您选择 CMOS 振荡器是否有原因? 您是否能够使用晶体振荡器对此进行测试? 我们之前已使用晶体振荡器测试过 EVM、未发现任何数据包丢失。

    EVM 测试是否仍然通过 FPGA 进行连接?  

    此外、请随时发送原理图。 )

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    我们选择 CMOS 振荡器作为性能检查。 晶体也会导致数据包丢失、尽管比 CMOS 振荡器好一点。 EVM 测试使用从 Ixia 到 DP83869EVM 开发板的环回、因此没有 FPGA。

    以下是 我们的 PHY 回送自定义平台上使用 FPGA 时钟(自定义平台和开发板平台之间的最精确 ppm)的 DP83869结果:

    Util % 数据包类型 帧增量 损耗% IPG
    100 64字节 1、102、064 0.129. 12.
    100 96字节 118 632 0.024. 12.
    95 随机(64-1518字节) 1、754、741 1.997. 12.
    95 四路高斯(64-1518字节) 1、893、394 2.101. 12.

    您是否会介意给您发送电子邮件以便我提供原理图?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    刚刚发送了一个包含我的电子邮件的朋友请求! 让我们继续电子邮件主题。

    谢谢、

    利斯尼