This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:外部 EEPROM

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999894/tusb4041i-external-eeprom

器件型号:TUSB4041I

你(们)好

1.是否需要外部 EEPROM?

继续、是否有可提供的文件?  

3.是否提供 Win10烧录工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     EEPROM 是可选的。

    2. 可以提供示例文件。

    3. 可提供 EEPROM 编程工具。

    请接受我的友谊请求、我将发送文件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jmmn

    非常感谢您的文件

    此外、还想询问可以使用外部 EEPROM 编程器直接烧录 bin 文件或 ROM 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以提供示例 txt 文件、客户可以根据需要将其转换为 hex 或 bin。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    TUSB4041是否直接烧录 EEPROM .TXT 文件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、我们的编程工具使用.txt 文件。  如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中建议的电路不是添加 EEPROM。 有什么区别吗? 还是建议您必须添加 EEPROM。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    EEPROM 是可选的。  只能使用引脚配置为大多数应用配置集线器。

    此致、

    JMMN