This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397音频支持

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999063/lmh0397-lmh0397-audio-support

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: LMH1297

您好!

我将用于3G SDI 接口的 LMH0397RTVT 用作电缆驱动器和均衡器。 SDI 中也将使用嵌入式音频。 请告诉我该 IC 是否支持通过 SDI 接口传输音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    是的。 音频是 SDI 帧格式的一部分。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    感谢您的回答。

    在原理图中、我们是否需要考虑或应注意音频要点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftalli、

    音频是 SDI 视频帧的一部分。 LMH0397是第0层物理层器件、不具备了解是否有音频或视频的智能。 连接到 LMH0397的 FPGA 或 ASIC 可断开音频。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    根据数据表的表12、IC 支持16个不同的从器件地址。 我将在我的设计中使用16个这样的 IC。 *表示 SDI 输出、其他8表示输入。 我将使用单个 I2C 来控制 IC。 通过为各个 IC 分配不同的从器件地址、所有16个 IC 都应该能够正常工作。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    是的、您的理解是正确的。 请注意、如数据表中所述、SDA 和 SCL 上还有上拉电阻器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计划在  Intel Arria10 SX 平台中将 LMH0397用于3G SDI 输入和3G SDI 输出。 您是否对它有任何疑问。 在英特尔 Arria10平台中遇到任何功能问题时、您是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    我们 预计不会出现任何功能问题。 还有其他客户已经完成了这种类型的设计。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    感谢您的回答。 您能否共享 LMH0397的任何参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    当我在电缆驱动器模式下配置 IC 时、我计划从 SDI_OUT 而不是 SDI_IO 获取输出。  将输出连接 到 SDI_IO 是否有任何优势或将输出连接到 SDI_OUT 是否有任何缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    使用 SDI_OUT 与 SDI_IO 输出没有缺点。 请注意、当器件配置为电缆驱动器时、您需要使用 SMBus 接口关闭 SDI_IO 电缆驱动器。 可以通过 SDI_OUT_SEL 启用或禁用 SDI_OUT、但需要通过寄存器/SMBus 接口配置 SDI_IO 电缆驱动器。

    LMH0397使用 LMH1297参考原理图。 请使用以下链接申请访问本文档:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=216818∏_no=LMH1297&ref_url=sva_sds_dps

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    我还将对需要用于 LMH0397的 IBIS/IBIS-AMI 模型的电路板进行 SI 分析。 我可以访问 LMH1297安全软件、在这里可以找到用于 LMH1297的 IBIS_AMI 模型。 您能否确认 LMH0397具有单独的 IBIS-AMI 模型、或者我们是否必须考虑 LMH1297模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    LMH0397和 LMH1297使用相同的 IBIS-AMI 模型。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasir、

    与"双电缆驱动器"相比、使用"启用主机侧环回的双电缆驱动器"有何优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    主机端回送允许主机或 FPGA 执行诊断、以确保在线发送正确的数据。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasir、

    我将使用 IC 作为输出或输入。 应如何端接所用的输入和输出引脚。 它是否可以保持浮动。 此外、我还连接了 SDI 输入和输出的设计。 请仔细阅读此内容并提供您的意见。

    e2e.ti.com/.../1754.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    请阅读数据表表表表2、3和图20。 这显示了引脚选择以及如何终止使用的输入和输出。

    此致、Nasser