This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:Dac80508EVM:遇到带有&quot 的 dac80508evm;usb2any interface not detected"。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002427/usb2any-dac80508evm-encountered-dac80508evm-with-usb2any-interface-not-detected

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: DAC80508EVM

Dac80508evm 遵循"dac80508evm 用户指南"。 dac80508evm 板的 J1与 usb2any 板的 J4相连。 USB 电缆将 usb2any 板连接到 PC、并将外部5V 电源连接到 EV 板的 TP6测试点。  PC 软件也可以正常安装。

为 usb2any 接口选择 SPI、并同时打开3.3V 和5V 电源。 但是、当 dac80508evm 软件运行时、GUI 始终显示"demo"。

那么、我的问题是什么? 您能为我们解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Yue、

    我将把您的查询转发给 DAC 支持团队。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Yue、

    请断开 DAC80508EVM 与 USB2ANY 的连接并启动 DAC80508EVM 软件。  如果您能够成功退出演示模式、那么我怀疑 EVM 板上存在某种短路、这会导致 USB2ANY 出现错误。  

    您能否安装最新版本的 USB2ANY Explorer 并启动它? 软件是否要求您在启动时更新固件?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    我根据您提供的方法进行了尝试。 断开 DAC 连接并启动 EVM 软件后、我仍然无法退出演示模式、并不断弹出接口未初始化的窗口。

    我不确定是否要安装最新版本的 usb2any 软件。  我 的计算机是 Windows 10 (64位)、但在安装开始时无法设置 usb2any 接口。 按下 usb2any 上的开关 S1后、将显示固件更新并成功、然后我可以操作 usb2any 的接口。

    我的问题是、它在哪里? 它是否与计算机配置有关? 64位计算机过去是否成功?

    谢谢你

    王跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Yue、

    此 USB2ANY 是否可能损坏? 是否可以在另一台计算机上尝试进行确认?

    请向 frost@ti.com 发送一封 包含以下信息的电子邮件、我将为您提供另一个 USB2ANY 样片。

    客户公司名称

     

    客户名字

     

    客户姓氏

     

    客户地址

     

    中文客户地址(如果在中国)

     

    客户所在城市

     

    邮政编码

     

    国家/地区

     

    州或省

     

    客户电话号码

     

    客户电子邮件

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    在其他计算机上尝试后无法成功。 购买 USB2ANY 可能有问题。您可以给我发一个新电路板吗? 详情已发送至您的电子邮件、谢谢!

    Wangyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送新的 USB2ANY 以进行验证。

    谢谢、

    Paul