主题中讨论的其他器件: DAC80508EVM
Dac80508evm 遵循"dac80508evm 用户指南"。 dac80508evm 板的 J1与 usb2any 板的 J4相连。 USB 电缆将 usb2any 板连接到 PC、并将外部5V 电源连接到 EV 板的 TP6测试点。 PC 软件也可以正常安装。
为 usb2any 接口选择 SPI、并同时打开3.3V 和5V 电源。 但是、当 dac80508evm 软件运行时、GUI 始终显示"demo"。
那么、我的问题是什么? 您能为我们解决这个问题吗? 谢谢你。