大家好、团队、
是否可以 串联两个或更多 TVS330x 以获得更高的钳位电压?
谢谢
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是否可以 串联两个或更多 TVS330x 以获得更高的钳位电压?
谢谢
1月
您好、Matt、
客户提供的一个更新。 您答对了-他们查找了 Vrwm ~ 65V、现在他们订购了样片、并将尝试将两个平缓钳位二极管串联。 他们在这里尝试涵盖的情况不是电池供电的应用。 当它们的伺服驱动器将通过长线供电时、它们会查看此情况。 在60V 电压下、可流经此导线的电流峰值可高达45A。
您是否对串联二极管有任何疑问?
如果在60V 应用中有更好的浪涌保护概念、请告诉我。
此致
1月