This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:串联 TVS 二极管

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004400/tvs3300-tvs-diodes-in-series

器件型号:TVS3300

大家好、团队、  

是否可以 串联两个或更多 TVS330x 以获得更高的钳位电压?

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    理论上、这可以起作用。 但是、我们尚未针对这种情况对器件进行测试、因此无法保证特定的电压。 我假设您是指 Vrwm、而不是钳位电压。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的快速回答。 我的客户构建了伺服驱动板、希望保护 MOSFET 免受浪涌的影响。 其客户的应用通常是电池驱动的48V 电压。 它们在电机上的电压最高可达80V。 客户说钳位电压、但我觉得他是指 Vrwm。 我们是否有针对此类应用的另一种解决方案?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    客户提供的一个更新。 您答对了-他们查找了 Vrwm ~ 65V、现在他们订购了样片、并将尝试将两个平缓钳位二极管串联。 他们在这里尝试涵盖的情况不是电池供电的应用。 当它们的伺服驱动器将通过长线供电时、它们会查看此情况。 在60V 电压下、可流经此导线的电流峰值可高达45A。  

    您是否对串联二极管有任何疑问?  

    如果在60V 应用中有更好的浪涌保护概念、请告诉我。  

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    客户可能会注意到的最大问题是钳位电压(即系统在浪涌事件期间接收到的电压)将会高得多、因为与2个器件的线路上的电阻比1更大。   这是我们目前唯一的工作电压解决方案、因为我们产品系列中最高的 Vrwm 为33V、TVS330/1。 请在测试时随时公布客户的结果。

    此致、

    Matt Smith