This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:组合 TPS65982和 TPS65987的 EVA 电路板电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65982DMC, TPS65987DDK, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004415/tps65982dmc-eva-board-circuit-of-combination-tps65982-and-tps65987

器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987TPS65987DDKTPS65988DK

我想获得组合为 TPS65982和 TPS65987的 EVA 电路板电路。


和以下 IC 的应用手册。

TPS65982DMC 对接管理控制器

TPS65987DDK 或 TPS65988DK USB PD 控制器