请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982DMC 主题中讨论的其他器件:TPS65982、 TPS65987、 TPS65987DDK、 TPS65988DK
我想获得组合为 TPS65982和 TPS65987的 EVA 电路板电路。
和以下 IC 的应用手册。
・TPS65982DMC 对接管理控制器
・TPS65987DDK 或 TPS65988DK USB PD 控制器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想获得组合为 TPS65982和 TPS65987的 EVA 电路板电路。
和以下 IC 的应用手册。
・TPS65982DMC 对接管理控制器
・TPS65987DDK 或 TPS65988DK USB PD 控制器
您好、***-San、
这些器件适用于 Thunderbolt 4和 USB4器件。
您可以在以下链接中参考英特尔参考设计:
https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/602938
您可以通过以下链接申请相关工具和文档的访问权限:
Jacob