This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D:TPS65987D 的替代器件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002379/tps65987d-tps65987d-alternate-for-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988、 TUSB1146

您好!

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994379/tps65987d-alternate-for-tps65987d

我建议将 TPS65988 用作当前不可用 的 TPS65987D 器件的替代器件。 我可以看到 TPS65988中的第二个端口引脚 是 TPS65987D 中的 GND 引脚。

我是否可以知道在设计中如何处理这些引脚?

此致、

Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您具体指的是哪些引脚? 我建议遵循 TPS65988数据表并使用 EVM 原理图作为参考、您可以在 EVM 用户指南中看到该原理图。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    以下是引脚差异。 我们已根据之前的器件数据表完成连接、并刚刚将 BOM 替换为 TPS65988DHRSHR。

    以下是连接。

    1、引脚31、54和55通过100K 电阻器连接到 GND。

    2.引脚45、46、47直接连接到 GND。

    设计中有什么建议可使其与两个器件兼容?

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请更新此内容吗? 我们很快将发布用于制造的设计。

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望将 TPS65988用于两个端口、则我建议将 CC 引脚(44和47)悬空、或将一个电阻器的占位符设置为 GND、然后转至系统其他端口上的 CC 引脚。  

    对于 PP2_CABLE、您可以直接将此引脚接地、并且您将不会对端口2提供 VCONN 支持。

    其他引脚仅为 GPIO 引脚、其外观为31、54和55、因此您可以将这些引脚保持悬空。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回答。 只需确认 CC 引脚为引脚45和47。 我认为上面的一个是拼写错误。

    我们使用 PD 控制器的 I2C1 (引脚27和28)作为主 I2C 来控制 TUSB1146。 您能否确认这是否正常? 在数据表中、I2C 用作主器件令人困惑。

    我可能需要您的帮助来查看 PD 控制器原理图、以确保我们一切顺利。 我可以通过 e2e 聊天共享原理图吗? 我已发送连接请求。

    此致、

    Amith Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amith、

    是的、正确、CC 引脚45和47是一个拼写错误。  

    对于 I2C1、是的、当您在 GUI 中配置该端口时、该端口可配置为主端口、但默认为从端口。 您还可以查看数据表、其中应包含一些不同应用的示例方框图。 如果您支持 DP 交替模式应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slva844、我还建议您查看该应用手册

    是的、如果您想通过聊天方式提供原理图、您可以在此处或通过电子邮件共享。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari 的确认。 我通过聊天分享了原理图。 请查看并分享反馈。

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对聊天提供了一些反馈。