主题中讨论的其他器件: TPS65988、 TUSB1146
您好!
我建议将 TPS65988 用作当前不可用 的 TPS65987D 器件的替代器件。 我可以看到 TPS65988中的第二个端口引脚 是 TPS65987D 中的 GND 引脚。
我是否可以知道在设计中如何处理这些引脚?
此致、
Amith K Bhat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hari、
感谢您的回答。 只需确认 CC 引脚为引脚45和47。 我认为上面的一个是拼写错误。
我们使用 PD 控制器的 I2C1 (引脚27和28)作为主 I2C 来控制 TUSB1146。 您能否确认这是否正常? 在数据表中、I2C 用作主器件令人困惑。
我可能需要您的帮助来查看 PD 控制器原理图、以确保我们一切顺利。 我可以通过 e2e 聊天共享原理图吗? 我已发送连接请求。
此致、
Amith Bhat
您好 Amith、
是的、正确、CC 引脚45和47是一个拼写错误。
对于 I2C1、是的、当您在 GUI 中配置该端口时、该端口可配置为主端口、但默认为从端口。 您还可以查看数据表、其中应包含一些不同应用的示例方框图。 如果您支持 DP 交替模式应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slva844、我还建议您查看该应用手册
是的、如果您想通过聊天方式提供原理图、您可以在此处或通过电子邮件共享。
谢谢、
哈里