Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 您好!
sn65dphy440ss 能否以30fps 支持4K 视频?
通过柔性电缆从传感器到摄像头板的距离为393mil、摄像头传感器到摄像头板 PCB 中的 MIPI 中继器的距离最大为2900mil。 摄像头板通过板对板连接器连接到主板。 主板中板对板连接器到 SOC 的最大值为1900mil。
这种重定时器是否适合这种情况?