This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:该器件能否以30fps 支持4K 视频?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003904/sn65dphy440ss-can-the-part-support-4k-video-at-30fps

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

 sn65dphy440ss 能否以30fps 支持4K 视频?

通过柔性电缆从传感器到摄像头板的距离为393mil、摄像头传感器到摄像头板 PCB 中的 MIPI 中继器的距离最大为2900mil。 摄像头板通过板对板连接器连接到主板。   主板中板对板连接器到 SOC 的最大值为1900mil。

这种重定时器是否适合这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    30fps 时的4K 要求每通道3Gbps。 DPHY440支持的最大数据速率为1.5Gbps、不能支持该分辨率。

    谢谢

    David