This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:钳位电压、TVS 选择、推挽模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003258/tios101-clamping-voltage-tvs-selection-push-pull-mode

器件型号:TIOS101

大家好

我的客户正在评估 TIOS101、他们有以下问题。

请查看并评论。

此致

Ueli

--------------------------

9.2.2.3驱动电感负载  

数据表中指出:该电压被内部钳制在大约75V

这是否意味着 OUT 引脚上的电压可以 > 50V?

如果我们要使用 TVS 二极管:我们应该选择什么电压?

如果我们驱动电感负载推挽、会发生什么情况? ...是否实现退磁?

您是否有有关电感负载(续流)操作的详细功能说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    [引用 userid="14564" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003258/tios101-clamping-voltage-tvs-selection-push-pull-mode "]

    数据表中指出:该电压被内部钳制在大约75V

    这是否意味着 OUT 引脚上的电压可以 > 50V?

    [/报价]

    驱动电感负载时、当电感器开始退磁时可能会出现较大的反冲电压、这将导致 OUT 引脚上的电压大于50V。  但是、该电压电平将取决于电感器的尺寸和电路中使用的限流电阻器的尺寸。  如果电压超过大约75V、器件将钳制电压以保护器件免受损坏。

    [引用 userid="14564" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003258/tios101-clamping-voltage-tvs-selection-push-pull-mode ]\n 如果我们驱动电感负载推挽、会发生什么情况? ...是否实现退磁?[/报价]

    在推挽配置中、除了功能方框图中所示的保护二极管外、将始终有一个有源驱动晶体管用于传递来自电感器的能量。  在 p 开关或 n 开关模式下都不是这种情况、在这些模式下、输出在禁用时变为高阻态、并强制电感器能量仅通过保护二极管。

    [引用 userid="14564" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003258/tios101-clamping-voltage-tvs-selection-push-pull-mode "]您是否有有关电感负载(续流)操作的详细功能说明?[/quot]

    我们目前没有数据表中的任何其他信息。  TIOS101内部保护二极管设计为在驱动电感负载时用作续流二极管。  

    [引用 userid="14564" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003258/tios101-clamping-voltage-tvs-selection-push-pull-mode "]如果我们要使用 TVS 二极管:我们应该选择什么电压?

    使用外部 TVS 二极管也没有问题。  如前所述、该器件将在电感器退磁期间在内部将电压钳位到75V、但对于小于100uS 的瞬态脉冲、绝对最大额定电压为65V。  您所需的值将取决于您的系统要求、但如果您不想依赖于 TIOS101的内部保护、则需要小于65V 的值。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan

    感谢您的快速回复和详细反馈、感谢您的支持。

    此致

    Ueli