Other Parts Discussed in Thread: TIOS101
大家好
我的客户正在评估 TIOS101、他们有以下问题。
请查看并评论。
此致
Ueli
--------------------------
9.2.2.3驱动电感负载
数据表中指出:该电压被内部钳制在大约75V
这是否意味着 OUT 引脚上的电压可以 > 50V?
如果我们要使用 TVS 二极管:我们应该选择什么电压?
如果我们驱动电感负载推挽、会发生什么情况? ...是否实现退磁?
您是否有有关电感负载(续流)操作的详细功能说明?