This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:闪存刻录机 Linux 未检测到器件

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002471/tusb9261-flash-burner-linux-does-not-detect-the-device

器件型号:TUSB9261

您好!

按照手册操作、制作并插入了 eBurner.ko 模块、 现在已编译闪存刻录机(FB)、

尽管如此、如果我连接到 USB 端口 A TUS9261评估套件(在 Windows 系统上使用 FW 1.06正确刷写、最初购买时为1.05)、

我在 Linux 计算机上获得以下内容:

/fb -l TUSB926x_Descriptors_base.desc -f TUSB926x_FW_v1.06.bin

未找到兼容设备...
请连接有效的 TUSB926x 器件

Linux 机器为:

 操作系统:Ubuntu 18.04.5 LTS
 内核:Linux 4.15.0-29-generic
 体系结构:x86-64

lsusb 显示 ever-kit 已启动并正在运行:

总线001器件002:ID 0451:9261 Texas Instruments、Inc.
器件描述符:
 b 长度               18.
 b 描述符类型        1
 bcdusb              2.10
 bDeviceClass           0 (在接口级别定义)
 bDeviceSubClass        0
 b 设备协议        0
 bMaxPacketSize0       64
 idVendor          0x0451 Texas Instruments、Inc.
 idProduct         0x9261
 bcdDevice           1.00
 制造商          1 Texas Instruments
 iProduct               2 TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器
 iSerial                3 8EC3124600640371
 b 数字配置     1.
 配置描述符:
   b 长度                9.
   b 描述符类型        2
   wTotalLength          32.
   b 数字接口         1
   b ConfigurationValue    1
   iConfiguration         0
   bmAttributes        0xc0
     自供电
   最大功率             500mA
   接口描述符:
     b 长度                9.
     b 描述符类型        4
     b 接口编号       0
     b AlternateSeting      0
     b 数字结束          点2.
     b 接口8类        大容量存储
     b 接口子类     6 SCSI
     b 仅    限接口协议80批量
     iInterface             0
     端点描述符:
       b 长度                7.
       b 描述符类型        5
       b 中的 EndpointAddress    0x83 EP 3
       bmAttributes 2.            
         批量传输类型            
         同步类型              无
         使用类型              数据
       wMaxPacketSize    0x0200 1x 512字节
       b 间隔              0
     端点描述符:
       b 长度                7.
       b 描述符类型        5
       b 结束地址    0x03 EP 3输出
       bmAttributes 2.            
         批量传输类型            
         同步类型              无
         使用类型              数据
       wMaxPacketSize    0x0200 1x 512字节
       b 间隔              0
二进制对象存储描述符:
 b 长度                5.
 b 描述符类型       15
 wTotalLength          42.
 b NumDeviceCaps 3          
 USB 2.0扩展器件功能:
   b 长度                7.
   b 描述符类型       16
   b 开发能力类型     2
   bmAttributes  0x00000002
     支持链路电源管理(LPM)
 超高速 USB 器件功能:
   b 长度               10.
   b 描述符类型       16
   b 设备能力类型     3.
   bmAttributes        0x00
   wSpeedsSupported  0x000e
     器件可全速运行(12Mbps)
     器件可高速运行(480Mbps)
     器件可在超高速(5Gbps)下运行
   b 功能支持  1.
     功能齐全的最低器件速度为全速(12Mbps)
   bU1DevExitLat         10微秒
   bU2DevExitLat       2047微秒
 容器 ID 设备功能:
   b 长度               20.
   b 描述符类型       16
   b 发展能力类型     4.
   b 保留              0
   ContainerID            {00042004-1785-ee8c-0046-3017e83c2164}
器件状态:    0x0000
 (总线供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对 Linux 闪存的支持非常有限。 我将尽可能帮助您。 尝试禁用或擦除 SPI 闪存、以便闪存刻录机可以看到引导设备描述符。 闪存刻录机应找到设备实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件处于正确的烧录状态时、其 ID 为0451:926b。