请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM、
你(们)好
是否可以将完整 的 DS90UB954-Q1EVM 评估板上的 MIPI-CSI2摄像头流式传输到 DS90UB953-Q1EVM?
我正在使用 Allied vision MIPI 摄像头。 请建议如何实现 这一目标。 它甚至可以是 ds90ub960-Q1EVM。 然而,似乎没有这种资料。 如果可以、请告知我如何获取?
我希望使用 可用于 FPD 链接的任何现成评估模块通过 FPD-LINK 对原型进行流式传输