This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:DS90UB954-Q1EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM, DS90UB960-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002758/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-q1evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM

你(们)好

是否可以将完整 的 DS90UB954-Q1EVM 评估板上的 MIPI-CSI2摄像头流式传输到 DS90UB953-Q1EVM?

我正在使用 Allied vision MIPI 摄像头。 请建议如何实现 这一目标。 它甚至可以是 ds90ub960-Q1EVM。 然而,似乎没有这种资料。 如果可以、请告知我如何获取?

我希望使用  可用于 FPD 链接的任何现成评估模块通过 FPD-LINK 对原型进行流式传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    可以通过954 EVM 板将 MIPI-CSI2摄像头流式传输到953 EVM 板。

    954是一款双路解串器集线器、可接收来自两个兼容串行器的数据输入(通过 FPD-Link III 接口)、然后将数据聚合到 CSI-2输出端口。 953 EVM 可连接到该 CSI-2输出端口、以接收聚合的数据。

    如果您计划使用954 EVM、请考虑一些注意事项。

    1. 954 EVM 安装了两个 Rosenburg FAKRA 连接器、默认设置为使用两根同轴电缆连接。
    2. RX0端口连接到交流耦合电容器和 PoC 电路、适合连接到953 EVM。
    3. RX1端口安装了元件、因此适合与933 EVM 连接。  
      1. 您可以添加/删除组件、使 RX1端口适合953连接。

    最棒的

    Justin Phan