您好!
我的客户报告了 DP83822IF 的问题:它无法与 PC 的千兆位以太网端口连接。
该器件通过 RGMII、25MHz 晶体连接到 MAC、纯引脚搭接配置为:引脚 RX_ER (RH=6.2K、RL=1.96K)、CRS (RH=13K、RL=1.96K)、所有其他搭接引脚均开路。
现在、该器件可以正确链接到10/100M 以太网、而不能链接到10/100/1000M 以太网。 我们检查了 RGMII 接口时钟频率、发现当连接到千兆位以太网时、它实际上配置为10Mbps 模式(2.5MHz 时钟频率)。 当连接到10/100M 以太网时、我们发现接口时钟配置为25MHz、链路正确。 为什么? 如何解决此问题?
谢谢!
John