This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:无法与 PC 的千兆位以太网端口连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000785/dp83822if-cannot-link-with-gigabit-ethernet-port-of-pc

器件型号:DP83822IF

您好!

我的客户报告了 DP83822IF 的问题:它无法与 PC 的千兆位以太网端口连接。

该器件通过 RGMII、25MHz 晶体连接到 MAC、纯引脚搭接配置为:引脚 RX_ER (RH=6.2K、RL=1.96K)、CRS (RH=13K、RL=1.96K)、所有其他搭接引脚均开路。

现在、该器件可以正确链接到10/100M 以太网、而不能链接到10/100/1000M 以太网。 我们检查了 RGMII 接口时钟频率、发现当连接到千兆位以太网时、它实际上配置为10Mbps 模式(2.5MHz 时钟频率)。 当连接到10/100M 以太网时、我们发现接口时钟配置为25MHz、链路正确。 为什么? 如何解决此问题?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    DP83822不支持千兆位以太网、仅支持10/100M。 当器件连接到10/100/1000M 以太网端口时、该端口是否没有连接10/100M 速度?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、10/100M 速度没有链接。

    是的、我知道 DP83822不支持千兆位、而千兆位以太网可以支持10/100M 链路。 为什么它们无法建立10/100M 链路?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    下面是有关解决 DP83822链接问题的 E2E 常见问题解答主题的链接。 尝试浏览并查看其中一个选项是否可以解决您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983097/faq-dp83822i-how-to-solve-common-ethernet-phy-link-up-issues?

    如果在完成该线程后仍有问题、在尝试建立10/100M 链路时、能否提供寄存器0x00到0x1F、0x0467和0x0468的寄存器转储?

    此致、

    Adrian Kam