This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:nINT 上拉

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002578/tcan4550-q1-nint-pull-up

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、

是否可以将 nINT 引脚上拉至低于 VIO 电平?

例如、VIO=3.3V、将 nINT 上拉至1.8V。

它是开漏引脚、因此像这样上拉似乎没有问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    没关系、假设 VIO 与 MCU 的电压相同、这就是建议使用 VIO 上拉电阻的原因。 如果您有任何其他的油炸玉米饼、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett