请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 大家好、
是否可以将 nINT 引脚上拉至低于 VIO 电平?
例如、VIO=3.3V、将 nINT 上拉至1.8V。
它是开漏引脚、因此像这样上拉似乎没有问题。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否可以将 nINT 引脚上拉至低于 VIO 电平?
例如、VIO=3.3V、将 nINT 上拉至1.8V。
它是开漏引脚、因此像这样上拉似乎没有问题。
此致、