您好!
我们希望在 CAN 通信线路上执行大电流注入测试。
在进入实际的实验室测试之前、我们要对 CAN 通信线路中的大电流注入进行仿真。
我们知道 BCI (大电流注入)测试将在1MHz 至400MHz 范围内完成、振幅为60mA。
请告诉我们模拟 BCI 以优化设计的最佳方法。
此致
Shameer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望在 CAN 通信线路上执行大电流注入测试。
在进入实际的实验室测试之前、我们要对 CAN 通信线路中的大电流注入进行仿真。
我们知道 BCI (大电流注入)测试将在1MHz 至400MHz 范围内完成、振幅为60mA。
请告诉我们模拟 BCI 以优化设计的最佳方法。
此致
Shameer
Shameer、
我得到的回复比我想象的要快。
因此、我们的设计团队过去没有太多的运气来模拟这种情况、但我可以告诉您他们已经做了哪些工作来尝试使其正常工作、看看这是否有用。 创建了一个块、通过互感器将射频噪声耦合到 CANH 和 CANL 上。 然后、这个块被放置在 CAN 总线的中间、一侧被标记为 CAN 监控、一侧被标记为 CAN 初级。 然后、噪声通过射频输入端口注入 BCI 块、同时在监控侧启用 CAN 通信、并在初级侧探测 CANH 和 CANL。
您将遵循 BCI 的哪个定义?
此致、
Eric Hackett