This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 TPS25750EVM 对 EEPROM 进行编程

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002184/tps25750-program-eeprom-using-tps25750evm

器件型号:TPS25750

大家好、

客户希望使用 TPS25750 EVM、使用 GUI 对其电路板上的 EEPROM 进行编程。 它们的配置为"AlwaysEnableSink"模式。 他们能否移除电路板上的 EEPROM、将 I2C 总线连接到电路板点1 SCL 和点2 SDA、并使用 GUI 直接进行编程? 是否需要注意任何时序序列? 希望您能分享一些意见。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    这是一项受支持的功能。   《TPS25750主机接口技术参考手册》对此进行了介绍。  它被描述为增补程序包模式。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    块,

    我的意思是、他们是否可以使用线缆将 TPS25750 I2C 总线连接到电路板 I2C 总线(在他们的原理图中的第1个 SCL、第2个 SDA 点)、并使用 TPS25750配置 GUI 来对 EEPROM 进行编程?

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    他们可以从 EVM 上移除 EERPOM 并将3根导线从 EVM 连接到他们的系统。  它们必须连接2个电路板的接地端、并将来自 EVM EERPOM 连接的 SCL 和 SDA 线连接到其电路板上的 EEPROM 或接头。

    我不建议使用此过程、因为 EVM 没有 IEC ESD 保护、并且很可能会损坏 EVM 上的 MCU。

    我有多个客户使用与此类似的电路板在他们的系统中对 EEPROM 进行编程:  https://www.amazon.com/Organizer-Socket-Adpter-Programr-CH341A/dp/B07R5LPTYM/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=EEPROM+programr&qid=1621391481&sr=8-5

    这是一个更好的解决方案。