大家好、
客户希望使用 TPS25750 EVM、使用 GUI 对其电路板上的 EEPROM 进行编程。 它们的配置为"AlwaysEnableSink"模式。 他们能否移除电路板上的 EEPROM、将 I2C 总线连接到电路板点1 SCL 和点2 SDA、并使用 GUI 直接进行编程? 是否需要注意任何时序序列? 希望您能分享一些意见。

此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将、
这是一项受支持的功能。 《TPS25750主机接口技术参考手册》对此进行了介绍。 它被描述为增补程序包模式。
此致、
卡盘
将、
他们可以从 EVM 上移除 EERPOM 并将3根导线从 EVM 连接到他们的系统。 它们必须连接2个电路板的接地端、并将来自 EVM EERPOM 连接的 SCL 和 SDA 线连接到其电路板上的 EEPROM 或接头。
我不建议使用此过程、因为 EVM 没有 IEC ESD 保护、并且很可能会损坏 EVM 上的 MCU。
我有多个客户使用与此类似的电路板在他们的系统中对 EEPROM 进行编程: https://www.amazon.com/Organizer-Socket-Adpter-Programr-CH341A/dp/B07R5LPTYM/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=EEPROM+programr&qid=1621391481&sr=8-5
这是一个更好的解决方案。