This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:差分串扰

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001374/tusb542-diffential-cross-talk

器件型号:TUSB542

大家好、

我的客户正在评估试验板上的 TUSB542。 客户希望尽快回答以下问题。 请帮您解决以下问题?

d/s 将 XTALK 描述为-45dB (典型值)。 最大值是多少?

2、 有两个系统:RX_CON2与 TX_CON2;RX_CON1与 TX_CON1。 这两个系统之间的串扰是否存在任何差异? 如果是、哪一个更糟糕?

电源 电压为1.8V。 您能告诉我建议的旁路电容值吗?

GND 通过6个直径为0.1 mm 的过孔进行连接。 这是否足够?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:应该相似、但我需要再次检查

    2:串扰是两个通道之间的、因此应该是相同的。

    3:1uf 和10uf 闭合1.8V 电源、0.1uf 和0.01uf 闭合器件引脚。

    4:所有散热焊盘都应接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。

    对于第1项、我期待您的确认。

    对于#4、很抱歉、我的问题不清楚。 GND 焊盘有六个导孔、直径为0.1mm、连接到内层 GND。 从散热角度来看、这是否足够?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我收到了客户的反馈。 请支持以下问题吗?

    对于#3、如果旁路电容器不够、 预计会出现什么问题?

    对于#4、很抱歉、我的问题不清楚。  GND 焊盘有六个导孔、直径为0.1mm、连接到内层 GND。 从散热角度来看、这是否足够?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    10uF 的目标是低频噪声滤波、而0.1、0.01uF 的目标是高频噪声耦合。 如果没有足够的耦合电容器、特定频率级别的电源噪声将不会被滤除、并且有可能耦合到 USB 信号上。  

    2.对于 GND 过孔、请遵循 TUSB542数据表中的焊盘图案示例。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1、最大值为-40dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brian San、David San、

    非常感谢。

    此致、

    山口