Other Parts Discussed in Thread: TUSB542
大家好、
我的客户正在评估试验板上的 TUSB542。 客户希望尽快回答以下问题。 请帮您解决以下问题?
d/s 将 XTALK 描述为-45dB (典型值)。 最大值是多少?
2、 有两个系统:RX_CON2与 TX_CON2;RX_CON1与 TX_CON1。 这两个系统之间的串扰是否存在任何差异? 如果是、哪一个更糟糕?
电源 电压为1.8V。 您能告诉我建议的旁路电容值吗?
GND 通过6个直径为0.1 mm 的过孔进行连接。 这是否足够?
此致、
山口