Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 我对 TUSB9261有三个问题。
・此产品是否具有 Android 操作系统的驱动程序?
・该产品是否需要外部闪存?
・我想用它来限制1.5 Gbps 的 SATA 速度。 在这种情况下、该产品是否需要外部闪存?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.