This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Android 驱动程序支持&外部闪存

Guru**** 2760985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001284/tusb9261-android-driver-support-external-flash

器件型号:TUSB9261

我对 TUSB9261有三个问题。

・此产品是否具有 Android 操作系统的驱动程序?

・该产品是否需要外部闪存?

・我想用它来限制1.5 Gbps 的 SATA 速度。 在这种情况下、该产品是否需要外部闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有用于 Android 操作系统的特殊驱动程序、但即使使用1.5Gbps SATA、也需要闪存对 EEPROM 进行编程